This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-235:使用链路 PP LPJD4514BENL 以太网连接器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639354/tps23753aevm-235-using-link-pp-lpjd4514benl-ethernet-connector

器件型号:TPS23753AEVM-235

您好!

请参阅《TPS23753AEVM-235评估模块用户指南》的第4页。

客户仅需要100Mbps 性能、并使用 Link-PP LPJD4514BENL (http://www.link-pp.com/m/?product/201608093021.html)以太网连接器、您能不能建议在原理图中减少组件的位置?

因为 PCB 中存在空间限制。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    我将向您介绍并返回。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我最安全的建议是使用全二极管桥或 FET 桥 IC 来减小桥式整流器的尺寸。

    更危险的设计建议是使用二极管整流器、而不是自驱动同步整流器、使用更小的反激式变压器而不使用备用绕组。

    谢谢、
    Thomas A.