This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65917-Q1:NRESWARM 最小激活持续时间

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639250/tps65917-q1-nreswarm-minimum-activation-duration

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2

各位专家、您好!

我的客户在 基于 TDA2 的前置摄像头 平台上使用 TPS65917-Q1 (0x32 OTP 版本)。

客户想知道 NRESWARM 的最短激活持续时间是多少、并 对 NRESWARM 输入进行验证。

此致、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    我在数据表中找不到任何去抖时间。 我测量了从 NRESWARM =低电平到第一个电源轨复位的时间、发现它为200us。 因此、我不确定最短时间、但200us 的时间应足够长、以便生成有效的 NRESWARM 级别。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的反馈。

    我将通知您 、该建议 将 超过1ms。

    此致、

    劳埃德