This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:C2 (CSTOR)、C3、C5 (CREF)的部件更换

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639255/bq25504-part-replacement-for-c2-cstor-c3-c5-cref

器件型号:BQ25504

您好!

目前、我正在按照 BQ25504数据表中建议的指南行执行定制板并进行相应操作。

在 BQ25504 EVM 数据表中、提到 C2 (CSTOR)、C3、C5 (CREF)不能替换。

但是、对于这些组件、由于已停产、我找不到 C2、C3、C5器件型号的确切组件。

这是否意味着、即使用相同的额定值组件替换、它也不起作用?

有什么建议吗?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    用户指南中的这一名称是针对 TI 的 EVM 制造商而不是针对客户。 只要电容器满足数据表中规定的要求并且具有适当的额定电压、您就可以更改设计中的电容器。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    非常感谢您的回复。 感谢您的意见。 )

    此致、