This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:最低存储温度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639412/tps82084-min-storage-temperature

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件:TPS82085

早在2017年7月24日、就有一个论坛问题涉及 TPS82085的最低存储温度。 数据表中列出的最小存储温度低至-40C、但 Chris Glaser 回答说、该组件实际上可以处理低至-55C 的存储温度。 请参阅 :e2e.ti.com/.../2256962

 TPS82084属于同一系列器件并采用相同的封装(仅限较低的额定电流)、同样可以将其额定温度降低至-55C 吗? 如果是、这是否会在下一个数据表修订版中更新?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、TPS82084也可以在低至-55C 的温度下存储。 这将在下一个 D/S 版本中更新。