This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于输出电容器的建议有效容量。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639243/tps62110-about-recommended-effective-capacity-of-the-output-capacitor

器件型号:TPS62110

大家好、

 

我 μF“如果输出电压大于5V,则需要最小33 μ F 的输出电容器来实现稳定性”。

但是、我们想知道建议的输出电容器有效容量。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    根据推荐的22uF 器件型号、我们允许极小的直流偏置损耗。 因此、我需要大于30uF 的有效 C。今天、在这里使用47uF 或2x 22uF 电容器可能更正常。

    这是一个非常旧的器件。 您为什么要使用它进行新设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    这是一种现有设计。

    感谢您提供信息。

    此致、

    Kanemaru