This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:重新启动失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651285/lm25117-failure-of-restart

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

我的客户在 VIN=24V、VOUT=12V 条件下使用 LM25122。

某些集(不仅一个集)出现重新启动失败。

症状是在大约350ms 内重新启动后保持输出电压下降。

波形如下;

e2e.ti.com/.../LM25117-Restart.xlsx

为什么会发生此故障?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TQ、

    您提到了 LM5122、这是一个启动转换器而不是降压转换器? 原理图或方框图(至少)可能有助于我们更好地了解您的架构、从而帮助进行故障排除?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    抱歉、我的拼写错误。

    正确答案是 LM25117。

    您可以向我发送电子邮件以提供原理图吗?

    我的电子邮件地址是"kuramochi@fujiele.co.jp。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi、
    David 正在圣诞假期、请向我发送您的示意图。
    Terry