This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:具有 FB 控制的可变输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639254/lm5175-variable-output-with-fb-control

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:PMP20410

你(们)好

我们考虑使用来自 MCU 的 PWM 信号来控制 VFB、以使输出电流保持为4A。

您是否有可使 VFB 是受控 PWM 信号的参考设计?

我们附加了要假定的使用方式。

你能给我一些建议吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用模拟信号而不是 PWM、那么您绘制的内容将会起作用。  如果您使用 PWM 信号

    您将需要一个滤波器来平滑脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMP20410有一个输出调节引脚。 可以在前端添加一个滤波器、将 PWM 信号滤除为模拟控制电压。

    您在上面说输出电流需要为4A。 您是否尝试创建恒定输出电流控制器? 如果不是、可变输出电压范围是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    感谢你的答复。
    我明白您的意思是一种使用 DAC 输出(模拟信号)等方法、需要使用滤波器。

    您好、Garrett

    感谢你的答复。
    我们将考虑恒定输出电流的可变电压。  

    假设输入为6.4V 至12.6V。  输出范围为3V 至20V、典型值为9.6V。

    关于输出电压、我们是否可以使用以下博客来计算输出电压?


    贝斯特雷加兹