This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:有关 LM2660浪涌电流的问题?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638657/lm2660-about-lm2660-inrush-current-question

器件型号:LM2660

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM2660。

在输出电压上升时、电流(225mA)在浪涌期间远远超过120mAAX 的额定输出、但是否存在问题?

此外、当电源启动时、LM2660的输出电压看起来像是浪涌电流时序中的阶跃波形、但是否存在问题?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先回答您的第二个问题:没有看到您的波形、但我认为您意味着 Vout 的上升是逐周期步执行。 这是可以理解的、因为电荷泵会在每个周期将电荷转储到输出电容器、从而导致步进电压。

    输入端还是输出端为225mA? 无论如何、120mA 是连续工作电流。 短时间内的瞬态电流不应成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:


    非常感谢您的回复。

    我回复了我的客户、我对此进行了反馈。

    如果我的客户有一些问题、
    此外、我会提出疑问。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。