This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:有关认证的问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639096/bq76pl455a-question-about-certification

器件型号:BQ76PL455A

您好 TI。

我有一些问题。

我需要28S 电池 AFE、我找到 了 BQ76PL455A 和 BQ76PL455A-Q1。

这些器件是否具有以下认证?

UL1973 (电池组认证)

UL991 (硬件认证)

UL1998 (S/W 认证)

IEC60730-1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、

    对于28节 AFE、您需要将两个 pl455器件以菊花链形式连接在一起。

    我的理解是、您提到的认证适用于最终产品级别、而不是半导体级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的答复。

    另一个问题。
    我需要针对 OV、UV、过流、短路等的保护 IC。
    我找到了 bq77904/5、我想我将对28节电池使用6个 bq77095。
    我的应用是使用28节电池的 ESS。
    对于此应用、2个 BQ76PL455 + 6个 BQ77905是最佳解决方案?
    您有解决方案文档吗?