This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于电源正常引脚

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639236/tps62110-about-power-good-pin

器件型号:TPS62110

大家好、

 

我们想知道电源正常引脚的行为。

我们在以下条件下使用 TPS62110 (因此我们将“电源正常引脚”连接到“其它电压轨(输出引脚除外)”)。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaro-San、

    您可以将 PG 引脚连接到不同的电压轨-没问题。
    PG 引脚上的最大建议电压为17V。
    此致、
    伊沃
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo-San、您好!

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru