This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:限制充电电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24292I, BQ24192I, BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638335/bq24296-limiting-charge-current

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件:BQ24253BQ24292IBQ24192IBQ25606

您好!

客户将在默认充电电流2.048A 过高的应用中使用此器件。 在阅读数据表第9.3.3.1节时、它指出只有在 POR (REG01[5:4]= 01)启用电池充电时才会提供此默认充电电流。

那么、我想我们希望在加电时禁用充电(REG01[5:4]= 00)、但这些寄存器是否存储在非易失性存储器中? 如果不是、复位时 REG01[5:4]不会默认为01、从而允许默认充电电流源?

最后、我的问题是如何确保充电器在复位等情况下不会提供2A 的默认充电电流、或者如果主机控制器在设置必要的寄存器之前挂起。

我希望这一点很清楚、如果您有任何问题、请告诉我。 谢谢!

Ryan B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您可以在寄存器设置中更正默认情况下充电。 如果发生完全复位、所有设置将恢复为默认值。 但是、我们还有一个低电平有效的信号引脚、称为/CE。 该引脚是充电的硬件禁用。 为了充电、REG01[5:4]和/CE 都必须设置为启用。

    如果您的客户将使用主机控制器、一个选项是将/CE 连接到 GPIO、该 GPIO 会将其驱动为低电平、直到将默认充电电流设置更改为<2.048A。 如果系统挂起且充电器开启、则让该引脚自动拉高、直到主机重新启动。 开漏输出非常适合这种情况、因为您可以将引脚上拉至电源轨。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的快速帮助! 如果客户可以分配 GPIO 来实现此功能、这是一个很好的选择。

    他们现在也将 bq24253视为替代产品、因为它的充电电流可由一个外部电阻器设定。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您还可以查看 bq24192i 和 bq24292i 等器件、它们的默认电流@ 1A、如果它们仍在寻找主机控制的器件、则可能更适合您的客户需求。

    此外、您还可以将 bq25606视为备用独立充电器以及 bq24266、尽管采用 QFN 封装。

    希望这会打开您的选项。

    编辑:bq24261M 是另一个主机控制的充电器、默认情况下禁用充电。  



    此致、
    Joel H