This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:不使用时次级输入上的电流消耗-这是正常现象吗?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651107/tps25942a-current-draw-on-secondary-input-when-not-in-use---is-it-normal

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS25942L

您好!

我不熟悉 TPS25942A I/O、目前我正在使用开发板进行测试。 在原始开发板上、U2是 TPS25942L、但我将其替换为"A"。 也就是说、我还对 R7进行了去焊、以便隔离两个输出。

在输入1 (到 U1)上、我有一个常规的12V 电源。

在输入2 (到 U2)上、我有一个6V 电池(两个串联的 CR2)。

我更改了一些电阻器、以便输入符合我的要求(输入1:3.7V-18.5V、输入2:3.7V 至8.3V)。

目标是将两个输出连接在一起、并将输入1用作主输入。 如果输入1断开连接、它将自动切换到输入2。

到目前为止、当输入1下降并达到阈值时、选择输入2。 我可以通过监控两个电路的输入和输出来确认我的范围是否正常工作。

但是、问题在于:除非我缺少/不了解某些内容、否则我希望输入2在输入1驱动时完全隔离。 我使用万用表对输入2进行了抽查、我的6V 电池的电量消耗似乎是以大约1mV/分钟的速率进行的、因此我的电池不会超过一天或两天... 这与我要实现的目标完全相反。

我有什么问题吗?

感谢你的任何帮助。

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    感谢您的联系!
    从您的解释中可以清楚地看到器件电源多路复用/切换功能正在正常进行。
    关于您的疑虑... 在电源多路复用器配置中、器件将处于启用模式(大多数内部电路)、以方便快速切换。 我想、第二通道器件从电池消耗的 Iq (on)电流为200uA (典型值)。 您只需在 EN =高电平且 OVP= 1.2V 的条件下通过电池为 A 通道/器件供电即可验证这一点。
    否则、我们可以根据电池的 AH 容量计算电池支持200uA 的持续时间。 6V 电池的容量是多少。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我昨天很晚才发现了问题。 输入2有一根导线连接到 MCU 上的模数转换器、用于读取电池电压并从电池获取电压。

    相反、我接线并将其置于输出端、以便在发生从输入1到输入2的切换时、使用其他一些逻辑、MCU 知道它监控的电压源、并可以从那里检查电压。 因此、即使它是输入1或2、电压也始终受到监控。 逻辑决定它监视的源。

    为了确保输入2正常、当我昨天从输入1为电路通电时、我对输入2进行了测量、电池电压为5.995V。 今天早上到的时候、我进行了一次测量、电池电压为6.015V、所以我想我可以说它在工作。 我想环境温度会导致电压轻微升高。

    感谢您快速返回。

    此致、

    Benoit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    知道这一点很好。 如果您在系统测试时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Rakesh