This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于启动序列

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639249/tps62110-about-start-up-sequence

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件: TPS62135

大家好、

 

我们想知道启动顺序。

我们正在评估 TPS62110,但当输入引脚上的电压(大约200mV)保持不变时,该器件有时无法输出输出电压。

(频率为“1/50倍”。)

您能不能猜到这种现象的原因?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    这是新设计还是现有设计? 如果这是一种新设计、我们还有许多其他较新的器件、可以更好地满足您的应用需求。 TPS62135/6将是首选、但其他器件可能会根据您的确切要求工作。

    如果您确实想继续回答此启动问题、请提供有关确切设置和测试条件的文档。 还建议在 EVM 上进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您的快速回复。

     

    这是一种现有设计。

    如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

    我可以发送客户信息。

    我期待您的回复。

     

    [我的电子邮件地址]

    Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

     

    此致、

    Kanemaru