This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:不能切换容性负载

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650684/tps27s100-not-capable-to-switch-capacitive-load

器件型号:TPS27S100

我设计了一款全新的 TPS27S100B 保护型高侧功率 FET、用于打开升压器。  输入电压为24VDC、最大标称电流为3A。 装置工作正常、开关在激活条件下工作良好。  在特定时刻、组件在(尝试)打开时烧坏。  是否有可能无法在其输出端为升压器 SMPS 的2个低 ESR 47uF 电容器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指器件已损坏?

    电容器在上电时以线性方式充电、电池电量监测时间为 C x Vout/I、其中 I 是充电电流、Vout 是输出电压、C 是电容器总值。 在24V、3A 和100uF 左右时、充电时间 TC = 100 x 24/3 = 800uS。

    耗散能量= 1/2 x I x V x TC = 1/2 x 3A x 24V x 0.8mS = 28.8mJ。 这种能量不会损坏器件。

    是否焊接了电源板? 您可以发送原理图和波形吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是器件已熔断。

    为了更好地理解、我包含了原理图。 (我不知道上传成功)

    3A 的电流限制意味着最大正常条件(与问题无关)。

    当将 电路板连接  到"无限" 外部电源时、开关 VIN 为24V、经过一小段时间(200ms)后、该智能 FET 将启用、并需要将 其输出端的2个47uF 电容器连接到相同的24V 电位。  我认为这并不限制电流上限。

    是的、已焊接电源板。

    感谢您的回答、

    Johan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有过流保护功能、不会因充电电容器而熔断。 如果电流被切换、这可能是输入电压 VIN 瞬态的原因。 未上传原理图。 我需要:
    原理图
    2 -显示 VIN 和 VOUT 电压以及负载电流的示波器图片。
    如果上传失败、请离线发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在连接时出现输入瞬变!

    感谢您的快速响应和专业知识。

    此致、

    Johan。