This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:GPC 工具挑战

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639075/bq34z100evm-gpc-tool-challenges

器件型号:BQ34Z100EVM

您好!

我正在尝试使用 GPC 工具。 运行周期并根据指南收集数据、但得到"偏差太高、很可能是由于数据中的异常"错误。 我该怎么做?

它适用于34节镍氢电池组。 附加的数据文件。

e2e.ti.com/.../GPC-Data2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我仔细查看了您的数据、看起来不错。 但当我提交到工具时、我没有得到匹配结果、我得到的结果与您得到的结果相同。 我正在与工具开发人员进行检查、以查看获得的结果是否正确。 如果是、则意味着您必须将电池发送到 TI 以生成化学 ID

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    此时建议以较低的速率重新运行测试。 使用一个介于 c/10-c/20之间的值。
    如果在执行该操作后未找到匹配的紧密化学 ID、则需要发送单元格进行特征评定。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Onyx!

    我实际上尝试了 GPC 报告中的 Chem ID 6111 (这是最接近的匹配、100%偏差)。 看起来它足够接近、现在已进入"已学习状态5"、并且报告的容量处于3%的误差范围内。  

    如果 GPC 工具无法正常工作、将在 C/20重新运行 GPC 工具周期。

    此致、

    Vlad