This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:lm5085

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651304/lm5085-lm5085

器件型号:LM5085

您好!

我在电池充电器中使用了 LM5085。电路输入 D21 为40V/8A。电池电压范围为31V 至39V、电流必须 大于 1.5A。下图是我的设计。此电路的电流不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出有关 LM5085的问题。  在什么条件下、您不会获得1.5A 输出?  您是否曾尝试断开电路以进行 CV/CC 操作、Q45和 R132并将负载直接施加到输出 C85上?  

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢 您的回复。我将 LM5085用于电池充电器。当电池电压为30V 至37V 时。LM5085的电流仅约为300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试断开电路以进行 CV/CC 操作、Q45和 R132并将负载直接施加到输出 C85上?