This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:关于馈送电容器

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639416/tps7a85-about-feed-foward-capacitor

器件型号:TPS7A85

我们是否可以在不使用馈电电容器的情况下使用 TPS7A85?
如果可能、FB 引脚开路是否正常?

我认为这是可能的、但建议使用 CFF 来提高 LDO 性能。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    数据表指出 、稳压器稳定性不需要前馈电容器(CFF)、但使用 CFF 将提高 瞬态、噪声和中频 PSRR 性能。 数据表负载瞬态、 输出噪声电压和 PSRR 的额定规格为 CFF = 10nF。  

     如果没有 CFF 的瞬态、噪声和 PSRR 性能满足您的要求、您可以使用不带 CFF 的 TPS7A85并使 FB 引脚保持断开状态。  

    请参阅应用报告《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点: http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf》

    最棒的

    Eric