This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:我是否可以有库(PADSlegacy_PMP.IntLib)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638931/bq40z50-can-i-have-the-library-padslegacy_pmp-intlib

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: PMP

您好!

我将根据 Altium Designer 中的 bq40z50参考设计来设计 PCB 板。 但是、我发现 Altium 设计工具中的参考板组件包含特定的库(PADDSlegacy PMP.IntLib)。 那么、我的问题是在哪里可以找到这个库文档以及如何继续我的设计。

Zhenhuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhenhuan:
    这些是内部 TI 库、专为在焊盘中设计的器件而创建、可过渡到 Altium。 我们再也没有了。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oynx、

    这是否意味着、如果我要设计一个采用 BQ40z50芯片的 PCB 板、那么我必须创建自己的库? 这对用户来说有点困难。 如果我想修改参考设计上的内容、您有什么建议吗?

    谢谢、
    Zhenhuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhenhuan:
    是的、您必须创建自己的库。 您可以从设计中创建本地库。 它会丢失指向我们库的链接。
    谢谢
    Onyx