This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:软启动计算

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647656/tps54020-soft-start-calculation

器件型号:TPS54020

大家好、

软启动计算。

TS (ms)=CAPss * Vref (V)/ISS (mA)

我们的要求是25V/1ms

例如、1V、它将是10%至90%=0.8V/0.032ms

在进行该计算后、我将得到软启动电容器680pF

虽然它的值会更高、但如果我错了、请纠正我的错误。

如何确保我们的要求(25V/1ms)具有软启动电容值

请指导我完成此计算。

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计算出的值为123pF。 C = 32uec * 2.3uA / 0.6V = 123pF。 这是一个极快的启动时间。 看到非常非线性启动和可能的较大过冲、我不会感到意外、因为该启动时间在环路带宽范围内。 此外、您的总输出电容将受到限制、因为您希望在启动期间避免电流限制。 是什么推动了这种快速上升时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我直接缩放非线性曲线(我假设它类似于线性曲线)
    压摆率=25V/1ms -> 0.8V/0.032ms、可以吗?

    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上述答复。 您可能具有过冲或非线性启动。