This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:设计热缩放与设计容量

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639324/bq34z100-g1-design-enegry-scale-vs-design-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

你好。

我使用 bq34z100-G1 (bqStudio 1.3.54.1抛出 EV2300 (v3.1r)。) 具有2S8P LiPol 3500mAh。

对于我的应用、最佳选择是负载选择=0且负载模式=1。

该方案包含:  

- BAT 引脚的分压器为130k/16k

-测量电阻  = 10m

因此、我在数据存储器中输入下一个参数:

设计容量 28000 MilliAmpHour
设计能源 12600 MilliWattHour

设计能源规模 8. 数字
Qmax Cell 0 28000 mAmpHr
CC 增益 10.123. m Ω
CC Delta 10.147. m Ω
分压器 9121. 毫伏

在"Reset"-命令 "Registers"窗口后、当电压= 8106mV 时、显示 RC = 0mAh、FCC = 164mAh、SOC = 0%、

如果我将负载模式更改为0、那么 RC = 21483、FCC = 25803、SOC = 84%、此时 电压= 8106mV。

请告诉我、我怎么做了?

Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、
    监测计不是即插即用设备。 在监测计进行准确报告之前、需要遵循一些步骤。
    您需要对 chem id 进行编程、您可以通过执行应用手册 gpcchem 中列出的测试来识别该 chem ID。
    然后、您需要执行学习周期。
    谢谢
    Onyx