This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:关于馈送降压电阻器范围

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651624/tps54618-q1-about-feed-buck-resistor-range

器件型号:TPS54618-Q1

您好!

客户希望减少反馈和 RT 电阻值。
(由于干扰噪声测量)
您能 告诉我可接受的建议值或范围吗?
目前、客户正在考虑以下更改。

RH 100k⇒1k

RL 180k⇒1.8k
RT 2k⇒20

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FB 电阻器、我通常使用10K 范围内的值。我认为1k 范围是可以接受的。 我认为我不会降低任何级别。
    对于 RT 引脚电阻器、如果您设置该值、则会更改工作频率。 您需要使用数据表中 EQ 9指定的值。 RT 对噪声敏感。 我建议您将其尽可能靠近引脚8放置、并短接至引脚8和 GND。