This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:为了映射 GPI 输入、所有支持 GPIO 的引脚是否相等?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639413/ucd90320-are-all-gpio-capable-pins-equal-for-purposes-of-mapping-a-gpi-input

器件型号:UCD90320

您好!

在 UCD90320上、我有7个逻辑电平信号需要作为 GPI 和 LOG 进行连接。 这些信号不会用于对电源轨开/关或任何其他特殊功能进行排序或打开/关闭电源轨。

所有可能的 GPIO 选项都是等效的(响应时间等)、还是某些引脚类型的 GPI 选项比其他类型更好? 我有 DMONx、ENx、MARx 和 LGPOx 引脚可用。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

     UCD90320的所有 IO (DMON、EN、MAR 和 LGPO)都是相同的。

    此致

    Yihe