This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639014/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

TRM 中缺少 comand 累加器()、累加器时间()、最后一个累加器()  

您好!  

在第2.6节"累积电荷测量"中,它说有一个名为"AccumulatedCharge ()"的命令,我在技术参考手册 sluubf7中找不到它。  

我想知道它是一个命令,例如 Voltage(),还是一个数据闪存中的加载项。 无论哪种情况 、DF 表中都没有任何添加项、仅限累积电荷正/负阈值、第3章数据命令中也没有任何添加项。  

是否有人可以告诉我我如何阅读此命令? 我真的需要访问它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gabriela
    我们将在周一对您的帖子进行调查
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gabriella
    accumulatedcharge 命令为0x1A 和0x1B。 参数 I s 不存储在数据闪存中、而是存储在 RAM 中。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。
    www.ti.com/.../sluubf7.pdf
    谢谢
    Onyx