This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:电源序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639415/tps22922-power-sequence

器件型号:TPS22922

您好!

只需检查-假设我将引脚上的 TPS22922连接到3.3V、然后在稍后的某个点将 VIN 设置为1.8V。   请注意、这与数据表中的序列有点相反。   问题是、器件是否正常工作、即允许 VIN 连接到 VOUT、然后如果 ON 为0V、则 VIN 将从 VOUT 断开。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    如果 ON 引脚在 VIN 引脚之前朝上、则器件不会损坏。 这个排序顺序的缺点是、输出电压上升时间也许不再受控、VOUT 也许只跟随 VIN。 如果 ON 引脚变为低电平、该器件仍 将关闭。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius