This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:VIN 最小值高于预期值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651342/tps55330-vin-min-higher-than-expected

器件型号:TPS55330

尊敬的 Gents:

我使用 TPS55330来产生15V 电压、其电源来自电压为4.2V 至3.0V 的锂离子电池。

我的设计基于输入电压范围为2.9至4.2V 的 WEBENCH 仿真器信息。

电路板工作正常、但当输入电压低于3.5V 时、输出电压会降低、但为了充分利用我的电池容量、我需要一直使用输出电压、直到达到3V。

在我的原理图中、VIN 线路上的 MOSFET 充当开关、以防止 TPS55330被禁用时电池放电。

如果你们中的一个人对我的问题可能会发生在哪里有个想法?

Regads

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它可能会触及 OCP 限值。 您的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen
    我的输出电流约为200mA、但我已通过移除 MOSFET 进行检查、它在输出端工作电压为15V、输入电压为2.5至4.2V、因此问题似乎来自 MOSFET ... RDS 可能过高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 您可以尝试使用新的 MOSFET、并确保 MOSFET 完全导通。