This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:有关输出电流的问题。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639215/tps92515hv-question-about-output-current

器件型号:TPS92515HV

您好!

像连接的 Webench 电路一样制作电路板并进行测试。

但输出电流仅为1.18A 而不是1.25A。  

通过将输入电压从50V 更改为52V 进行测试。 输出电压恒定、但电流发生变化。

该电路不是恒流电路?

要获得恒定电流、我如何更改电路?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../TPS92515HV_5F00_LED_5F00_2.975V_5F00_625mA_5F00_16S_5F00_2P.pdf

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    它是一款恒定电流调节器、但由于它具有迟滞(这就是它对瞬态和 PWM 调光做出如此快速反应的原因)、它会调节峰值电感器电流。 因此、计算得出的值是正确的、但由于某些容差、例如电感器电流可能略低于15uH、因此通常需要针对应用对 ROFF 值进行微调。 在您的案例中、可能是下一个较低的值。 70mA 电流不远、因此不难实现。

    话虽如此、也可能存在噪声问题。 电流在50V 和52V 之间变化了多少? 它会有一些变化、但不会有太大变化。 这是在 EVM 上为您自己的电路板构建的吗? 如果是您自己的、我很乐意检查布局是否有问题。 您能否拍摄开关节点的示波器画面? 这将几乎始终向您显示您是否存在可能影响调节的噪声问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我还会尝试使用另一个二极管。 D1很大且过大、可能会引入大量可能导致噪声的寄生效应。