This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12060W:8号引脚履带使用

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH12060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639146/pth12060w-no-8-pin-track-use

器件型号:PTH12060W

你好


我对 PTH12060W 的引脚8有疑问。


根据数据表、如果您不使用8号引脚轨、则可以将其连接到 Vin。

如果在未将8号引脚连接到 Vin 的情况下未将任何元件连接到开路、是否会影响运行? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bae:

    如果不 需要 auito track 功能。 它应直接连接 Vin、以击败自动跟踪功能。 。 如果 自动曲目保持浮动或打开, 。 初始启动期间的输出电压可能具有显著 的输出电压过冲,并且在大约10-20毫秒后可以是非线性 的。 请参见下面的

    1. 加电期间、PTH12060和 PTH120x0打开/浮动自动跟踪

    2. PTH12060和 PTH120x0自动跟踪连接到 Vin。 自动履带失效。

       Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不 需要 auito track 功能。 它应直接连接 Vin、以击败自动跟踪功能。 。 如果 自动曲目保持浮动或打开, 。 初始启动期间的输出电压可能具有显著 的输出电压过冲,并且在大约10-20毫秒后可以是非线性 的。 请参见下面的

    1. 加电期间、PTH12060和 PTH120x0打开/浮动自动跟踪

    2. PTH12060和 PTH120x0自动跟踪连接到 Vin。 自动履带失效。

    3. e2e.ti.com/.../12Vin--and-auto-track-function---.pdf