This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Regin 引脚中的电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638989/bq34z100-g1-power-supply-in-regin-pin

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

我想知道 BQ34Z100-G1寄存器引脚的最大电流。

您能否发送 Regin pin.because 的电源原理图我的输入电压为75电压。对于我的输入、您能否发送电源原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁姆

    我们将在周一对您的帖子进行调查

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    为了确定电源的大小、虽然正常模式器件运行的 Iq 较低、但闪存更新通常需要10-20mA 的电流。  在测试电路时、您可以使用 bqStudio 写入 DataFlash、并确保 Regin 不会下降。  系统是动态的、请确保同时考虑 REG25的负载。  此外、如果使用前置稳压器的 LED、还需要考虑其电流要求。

    由于存在内部 LDO 电压调节、bq34z100-G1的电源要求得以简化。 Regin 引脚可接受2.7V 至4.5V 之间的任何电压电平、这是单节锂离子电池应用的最佳选择。 对于较高电池电压的应用、可提供一个简单的前置稳压器来为 bq34Z100-G1和任何可选 LED 供电。 应在 µF 靠近器件的位置放置一个0.1 μ F 10%陶瓷 X5R 电容器、对 Regin 引脚进行去耦。 虽然前置稳压器电路并不重要、但应特别注意其静态电流和功率耗散。 输入电压应处理最大电池组电压。 输出电压可在推荐用于 Regin 引脚的2.7V 至4.5V 范围内居中。 对于高堆栈数量的应用、市售 LDO 通常是最佳质量的解决方案、但会带来成本折衷。

    有关电源相关建议的更多信息、请参阅数据表的第9节: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-g1.pdf

    由于您的输入电压高于65V、请参阅此处的高电芯数和高容量应用应用手册 :http://www.ti.com/lit/slua760

    上述应用手册讨论了如何调整高电压/高电流应用的参数。

    此致、
    Bryan Kahler