This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:具有相似瞬态性能的低电流替代产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136, TPS62135, TPS62184, TPS563201, TPS564201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651379/tps568215-lower-current-alternatives-with-similar-transient-performance

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS62136TPS62135TPS62184TPS563201TPS564201TPS562201

与其他器件相比、我一直在 Webench 上使用该器件来处理各种输出电压和电流。

我到目前为止注意到的是、假设仿真结果可靠、此器件具有出色的功效和瞬态负载响应。

但是、有些设计可以使用较低的电流、因此该器件的6/8A 限制是超限的。 此外、如果发生短路、我对将其用于低电流电源感到不舒服(尽管我认为在经过良好的设计板通过婴儿死亡率阶段后、这是一个极不可能发生的事件)。

因此、在我提交该器件之前、我想知道是否有具有相似性能和较低电流的器件。 或者、如果我的上述担忧完全有意义。

FWiw I 具有以下电源、我打算在其中使用此部件:

1V/4A

1.5V/2A

1.8V/2A

2.5V/1A

3.3V/1A

5V/1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    对于这种低电流、TPS621xx 系列更适合。 请参见 TPS62135和 TPS62136以及 TPS62184 (了解1V 电源轨上的更高效率)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较旧版本、另请参阅 TPS564201、TPS563201和 TPS562201、该器件可提供4A/3A/2A 输出、并采用引脚对引脚封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、Jason、感谢您的回答、我将介绍这些部分。