This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:原理图和布局回顾

Guru**** 2610755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639351/lmr16006-schematic-and-layout-review

器件型号:LMR16006

大家好、

在第一个版本中、客户遇到了辐射 EMI 问题。 因此、它们按如下方式更改 PCB、主要是添加缓冲器并减小 Vin 电容、开关 MOS 和二极管的环路。 有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    环路看起来很紧密、这很好。 我可以看到、您使用的是2.1MHz 的 Y 版本、我认为电感器在该频率下看起来很大。 通常、我们使用1至2.2uH 的较小电感器、通常具有较小的自谐振频率、这有助于降低 EMI 并确保使用屏蔽式电感器、我们通常使用没有显示任何支脚的电感器。
    还应将第二层保持为接地层以进行屏蔽。

    EMI 故障有多严重?

    谢谢
    -Arief