This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631:TPS65651问题

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651239/tps65631-tps65651-problem

器件型号:TPS65631
主题中讨论的其他器件:TPS65651TPS65651A

尊敬的 TI 先生:

我的客户使用 TPS65651 -系列、 并签署了 NDA。

我的客户 有两个 AMOLED 模块、AVDD 基准电压分别为6.1V 和6.4V。  

对于6.1V、我知道它可以使用 TPS65651或 TPS65651A。

对于6.4V、我不知道向我的客户推荐。

请帮我解决这个问题。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry Tseng、您好!

    请通过电子邮件向我提交您的请求、因为此设备上的信息不会被正式披露。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    好的。 我会的。

    谢谢。