This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个开关、我可以向输出施加电源

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638938/need-a-switcher-i-can-apply-power-to-output

主题中讨论的其他器件:TPS54140A

您好!

我有一个电路板、如下图所示的电源电路、它当前使用的是7805、该器件可由外部+5V 电源(P7或 P14)或12-36V (J7)的外部电池组供电。

当使用跳线1-5和2-4安装 P16时、 连接两条总线(+5V 和 B5V) (另一种情况是使用单独的电源)。

电流消耗约为0.75A。

当使用外部+5V 电源时、该电源将施加到电压稳压器的输出端。  现有的7805电路使用一个从其输出到输入的二极管来防止过大的电流、然而、功率耗散太高、太高、因此我希望用开关代替它。  

是否有人建议使用合适的开关来实现这一目的?

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用外部电源时、电池是否仍然连接? 在第一种情况下、我可能不想使用线性稳压器将12V 至36V 转换为5V。开关稳压器会更好(可能是 TPS54140A?)。 然后、我想添加一个 OR'ing 二极管:
    www.ti.com/.../overview.html
    或负载开关:
    www.ti.com/.../products.html
    管理3个不同5V 选项的配电。 请告诉我您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的帮助!

    当外部5V 电源与短接跳线一起使用时、稳压器的输入断开(电路板的两个部分可以在没有短接跳线的情况下使用、并且提供外部5V 电源和电池电源、但这不是问题)。

    我已经考虑过 ORing 二极管、我们一直使用它们来实现电源冗余、但由于系统的一部分无法接受 VF 压降、因此排除了这种情况。 甚至不是肖特基二极管。

    我并不反对使用负载开关、只需在这里弄清楚如何控制它。

    Robert