This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可处理高容性负载的 PMIC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P, TPS7A90, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651117/pmic-that-can-handle-high-capacitive-loads

主题中讨论的其他器件:TLV733PTPS7A90TPS7A83A

你好。

我的设计要求 LDO 能够处理约350uF、主要要求如下:

输入电压:5V

输出电压:3.3V

输出电流:250mA。

是陶瓷电容器。 您建议使用哪些器件来处理它、最好无需向电容器添加串联电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    我们有一些 LDO 可以处理更高容量的负载。 查看 TLV733P 和 TPS7A90、了解最适合您的应用的器件。 两个 LDO 都是陶瓷稳定电阻、因此您无需添加任何串联电阻。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    首先、非常感谢您的快速响应。 TI 的产品系列非常庞大、因此有时很难在大量信息中找到适合某种应用的产品。

    由于 TPS7A90具有高宽带 PSSR、因此看起来前景看好。 我想知道是否有具有相似性能和固定输出电压的器件。

    此致、

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    遗憾的是、具有类似 PSRR 且具有固定输出的 LDO 的额定输出电流要高得多。 TPS7A83A 没有传统的固定输出电压;然而、它具有一个称为 ANYOUT 的功能、允许您在无需任何外部组件的情况下以50mV 的增量设置输出电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、在这种情况下、TPS7A90必须这么做。

    感谢您的支持。

    此致。

    较旧。