This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:VREF 和 Rdis 的最小值/最大值

Guru**** 2595340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650628/tps7a91-min-max-of-vref-and-rdis

器件型号:TPS7A91

大家好、团队成员。

请告诉我 Vref 的最小值和最大值(=0.8V)。

我认为 VOUT 精度包括 Vref 容差和线路/负载调节、但我仅想知道 VREF 的容差。

此外、请告诉我 Rdis 的最小值和最大值。

数据表仅描述了典型的250欧姆电阻。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    遗憾的是、这是一个不易获得的信息、但由于这是一个可调器件、因此基准将在器件中产生最大误差。 Vref 精度将非常接近器件的总体精度(+/- 1%)。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    Rdis 的值如何?