This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:使用 LM5165X 生成负-5V

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639231/lm5165-using-lm5165x-to-generate-negative--5v

器件型号:LM5165

我计划使用 LM5165X 生成-5V 电源轨。

输入电压为24V+/-15%、输出电流最小值为10mA、最大值为20mA。

我能否使用 SLVA524 "使用同步降压稳压器创建反向电源"中所述的设计? 有什么好处?

好的 Mikael