This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730DR 已重新启动

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637772/ucc28730-ucc28730dr-is-restarted

器件型号:UCC28730

尊敬的 TI:

目前、已组装并测试了零瓦 SMPS。

存在一种现象、即 IC VDD 上的电压升高、然后再次开始下降到7V。

我们还继续使用演示板 Trans,但根本没有动作。

请查看原理图并确保您可以提出建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ、

    可以提供更多信息吗?

    到底是什么问题、电源关闭并重新启动了吗? 在什么输入电压和输出负载条件下?

    您能否包含示波器中的波形?


    从原理图的初始审阅中、我认为 R31的值(750欧姆?) 太大。 由于变压器漏电感、该电阻器用于限制重负载时 VDD 轨的峰值充电。 较大的电阻器将在重负载时将 VDD 限制在较低的电平。 但是、如果电阻器过大、则会导致 VDD 在轻负载时下降得更低、因为 Fsw 会降低。 如果过大、VDD 轨在空载时可能无法保持高于 UV 电平。

    在大多数情况下、R31的值需要根据漏电感而变化。

    750欧姆的值非常大、UCC28730 EVM 使用24欧姆。 该电阻器值通常在1欧姆至47欧姆范围内、具体取决于功率级别和变压器漏电感。

    我建议从10欧姆或22欧姆的值开始。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    感谢您的关注和支持。

    我们将共享如下所示的波形。

    -。 图片-1 => VDD

    -。 Picture -2 =>黄色:VCC /红色:Vs /蓝色:CBC

    => CS 和 DRV 没有输出。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    北京

    您能否放大 VCC 达到启动阈值(~21V)的点、并查看 DRV 上是否存在任何短脉冲? 可能只有3个短脉冲、或者可能只有1个短脉冲、或者根本没有-但这将有助于确定潜在的问题。

    在上面的示波器图中、时间刻度太长、采样率太低、因此 DRV 上的短脉冲可能会丢失。


    我建议使用此调试指南来帮助确定问题、它适用于 TI 的所有 PSR 反激式控制器:

    www.ti.com/.../slua783


    您的变压器匝数比是多少?

    此测试的输入电压电平是多少?


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brrnard、您好!


    我们今天已证实这一问题。

    问题在于加强基础、操作完成。

    我想为您提供完整的原理图、PCB 图和变压器规格。

    你可以给我电子邮件吗? 因为上面的原理图并非全部。

    它不是单输出、而是多输出原理图。

    单路输出没有问题、但打开/关闭多路输出时会出现 IC 问题。

    很抱歉打断您、但我们需要您的帮助才能赢得并获得该操作。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ、

    您可以通过 John.stevens@ti.com 将所有详细信息发送给我、我将为我的团队提供支持。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我通过电子邮件发送了材料。
    请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 谢谢 BJ。

    -JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我们正在等待您的回答。
    请检查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ、
    我将关闭该主题并通过电子邮件回复。
    -JS