This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的低温特性

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647153/tl494-low-temperature-characteristics-of-tl494

器件型号:TL494


亲爱的、大家好

客户正在考虑将 uPC494替换为 TL474。
由于该实验的结果、发现低温下的特性存在差异。
但我不知道原因。
请告诉我可能的原因。

运行条件:
输入电压:17V 至29V
输出电压:2V
输出电流:最大200mA

发生现象的条件:
TA =-10°C
VIN = 19.2V
Iout = 165mA

使用 TL494时、一个器件中的电压降至1.924V、而其他器件中的电压降至1.890V。
使用 uPC494时、保持大约2V 的输出。
即使使用 TL494、当输入电压为24V 时、输出电压也约为2V。
即使输入电压为19.2V、当负载电流为50mA 时、输出电压也约为2V。
电路配置如下、但使用的电阻等的常数发生了变化。


在客户的电路中、图 a 和 b 使用以下电阻值
A.= 2.2k Ω
b.= 5.6k Ω

结果发现、通过按如下方式更改电阻值、可以使特性与 uPC494相同。
a.:2.2k Ω--> 910 Ω
b.:5.6k Ω--> 1.6k Ω
只有一个变化不会导致相同的特性。
只有在更改电阻值后、这两种方法才具有与 uPC494相同的特性。
数据表的规定值没有特别差异、输出电压的典型值只有细微差异、因此原因未知。
客户说、如果不知道原因、他们就无法改变。
请告诉我进行估算的原因。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Qu-San、

    感谢您的支持。
    我将等待回复。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qu-San、

    感谢您的支持。
    您是否从相应的产品组获得了信息?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Masami-San

    我恐怕无法为两个器件的不同行为提供任何明确的原因。 正如您所注意到的、这两个器件本质上是相同的。

    减小基极电阻器的值(上面的 R10)将增大控制器可以为开关晶体管基极提供的电流、将 RT 电阻器从5.6kOhm 更改为->1.6kOhm 将显著增加开关频率。 您能否确认频率已通过这种变化增加、如果是、原始和新的开关频率是多少。
    我无法访问客户的电路板、也无法使用 NEC 器件、但如果我想知道导致这种行为的原因、我将执行以下操作
    1仔细观察 VCC 和 GND 之间的去耦电容器
    2仔细观察两个控制器的 REF 输出
    3 NEC 器件在较低的输入电压- 16V 或15V 或更低时是否表现出相同的行为

    请通过 colingillmor@ti.com 向我发送商业详细信息--这将帮助我们决定下一步的行动。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Colin-San、

    感谢您的支持。
    请让客户在电路板上观察他们、因此请等待一段时间。
    我将通过电子邮件通知您结果。

    谢谢、Masami M.