This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:使用 LM2594设计反向稳压器时存在两个问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639055/lm2594-two-issues-on-design-a-reverse-regulator-with-lm2594

器件型号:LM2594

一位客户的原理图:有一些问题

图中 D1的具体作用是什么、 我们能否将其删除、它 将对 IC 产生致命影响?

2.是否不需要延迟启动电路?是否可以将 PIN5和 PIN6短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管并非绝对必需。  它往往有助于瞬态响应。

    您可能需要对输出电容器的值进行试验、以获得所需的负载瞬态响应。

    慢启动电路有助于降低启动时的浪涌电流。  在每种情况下都可能不需要它。