This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:电池安全定时器运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638597/bq24250-battery-safety-timer-operation

器件型号:BQ24250

您好!

我想知道我是否可以在 BQ24250芯片的操作方面获得一些帮助。

我们有一款芯片、在99%的时间内都能正常工作。 有时、我们会遇到无法开启器件的情况。 电池电量耗尽、插入充电器不会为电池充电、也不允许器件启动。 我们发现、我们必须断开电池并重新连接电池、以便系统重新启动、甚至充电。

我们的假设是、系统充电时间可能过长、并触发了安全计时器。 根据数据表、如果发生这种情况、您需要断开电池。 我测试了这一点、只需重新连接电源即可再次启动充电。 这是如何工作的?  

数据表还提到了主机复位计时器的能力。 这是如何实现的? 我找不到可复位安全定时器的寄存器设置。

此外、数据表指出默认充电计时器为6小时、系统读出该计时器设置为6小时、但其跳闸时间比安全计时器要长。 我还检查了、我们不会在任何可能发生的情况下降低计时器的速度。

系统是否有其他方法可以锁定电池、使其需要取出电池才能再次启动?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您能否提供一些测试条件? (即输入电压、充电电流、电池电压、负载电流)。

    您能否提供充电器的寄存器读数? 这可以帮助我们在工作台上重新创建场景、以确定您看到的原因。

    您使用的是我们的 EVM 还是您自己的电路板? 如果您自己的电路板、您是否有可提供的原理图?

    就安全定时器而言、6小时只是一个典型值。 为此、计时可能会有10%的变化、但我们通常不会测试最小值和最大值。 因此可以看到超过6小时。 现在、如果您看到的是2X+计时、则可能会发生其他情况。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为9V

    充电电流设置为1.13A

    电池电压根据充电情况而变化

    负载电流约为1A (我们为依靠5V SMPS 运行的 Beagle Bone Black 供电)

    在这种情况下、我们无法读取寄存器、因为我们的器件已死、无法启动。 我们不会更改任何寄存器的状态、这些寄存器设置为我们在中接收的默认值。

    这是我们自己的电路板、原理图随附。

    电源插孔位于最左侧、进入电池充电器。

    我们有一个小型微控制器、用于管理5V 稳压器的打开和关闭、并监控充电器的状态引脚、电源按钮和一些电压。

    昨天、我在上午9点开始充电、将负载连接到电池、并为电池添加了300mA 电流、以确保电池永远不会充满电。 下午5点前  

    (8小时后)、系统仍在充电、并且未超时。 我没有确切的充电超时时间、但如果我连接一些电压测量设备来监控电池、可能会有一个大致的想法。

    主机是否可以复位充电计时器? 数据表指示了这一点、但未指定如何执行。

    谢谢、

    Tim

    e2e.ti.com/.../Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    主机可以通过多种方式重置安全计时器。

    您可以将寄存器中的安全定时器位切换为禁用、再切换回定义的时间值(即6hr -->禁用--> 6hr)。

    您还可以切换寄存器中的充电使能位。

    最后、您可以切换充电器的 Hi-Z 位。

    安全计时器的所有其他复位来自对充电器进行充电(通过输入和电池)、仅拆卸/更换输入或仅拆卸/更换电池。


    此致、
    Joel H