This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175错误的开关频率

Guru**** 2600875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638474/lm5175-lm5175-wrong-switching-frequency

器件型号:LM5175

使用电阻器对 RT/SYNC 引脚进行编程会产生错误的频率。

我使用了"LM5175降压/升压快速入门工具-- EVM.xlsm"工具,结果 RT 电阻为68k,频率为365kHz。  这个组装好的电阻器产生的频率为175kHz!?
我们组装了生成 347kHz 的新33k。 原因是什么?  错误的公式?   我们使用 LM5175RHFT。

TONI、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TONI、

    请确保您未测量转换区域中的开关频率。 这将使开关频率为所选值的1/2。 快速启动工具中的电阻器值计算正确。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    测量不是在转换区域完成的。 Uout = 22、3V // Uin1 = 24V | UIN2 = 18V;

    TONI、您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Garrett

    测量值位于转换区域。 找到了编程为 UOUT 22V 的 EVM-KIT (SNVU439)。 在这里、我使用不同的 uin 进行了测试、并找到了您的瞬态行为。 这在我的设计中是有问题的-如果电压高于26V 或低于17V、则软件会关闭。
    如果以 uin=18V 的电压启动 EVM-Kit、则可以测量计算出的开关频率。 如果电压上升、频率降低、如果电压再次降至18V、低频保持不变。 是否可以计算该电压边界和该值的滞后?

    TONI、您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TONI、

    要了解 LM5175的工作原理、应观察降压开关节点和升压开关节点。 当 VIN~VOUT 时、器件将进入转换模式。 在转换模式期间、转换器将提供一个降压模式运行脉冲、然后提供一个升压模式运行脉冲。 这种交替开关可实现降压/升压操作。 如果您仅查看一个开关节点、开关频率将看起来像 IS 的一半、因为存在交替的降压和升压脉冲。 如果观察到两个开关节点、可以发现开关频率与数据表的计算结果匹配。

    谢谢、

    Garrett