This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:REGN 引脚上的电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639200/bq25703a-voltage-at-regn-pin

器件型号:BQ25703A

 如果输入电压(VBUS)为5V 或12V、并且 VBAT 设置为4.2V 单节电池、则 REGN 电压将是多少。  

在本例中、我应该从何处连接到 VDDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REGN 在输入电压为12V 时为6V、略低于5V。
    REGN LDO 的输入端具有二极管或来自 VBUS 和 VSYS。 如果 VBUS 和 VSYS 的最大电压为5V、则 REGN 电压将略低于5V。