This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SMBus 线被下拉

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651320/bq40z50-r2-smbus-line-is-pulled-down

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1

大家好、

我将使用 BQ40Z50-R2测试新电路。

我可以使用完全相同的原理图(但不同的元件布局)与另一个板上的 BQ40Z50-R1自由通信。
我可以在示波器上看到 SMBus 信号、一切都很好。

当我连接到使用 BQ40Z50-R2制造的新电路板时、我在两条线路上都看到0.7V 的平坦电压。

到目前为止、我测试了:
1) 1)所有电芯引脚上的正确电压、BAT 和 VCC 均已通电。
2) 2) SMBD 和 SMBC 以良好的方式到达 IC 引脚。
3) 3)将 PACK+和 BAT+短路、因为 EVM 电路建议启动 IC 操作。
4) 4)当没有任何元件连接到 EV2300时、我可以看到其 SMBus 数据线上的电压为3.3V、尝试写入并等待应答。
这意味着一旦连接到电路板、它就会被下拉至0.7。

原因可能是什么?

我可以通过哪些测试来了解此问题?

此致、RAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    要确定问题出在器件还是电路板上、请移除新电路板上的 bq40z50-R2并将其放置在已知良好的电路板上、最好是已知良好的 EVM 上。 如果该部件在已知良好的 EVM 上正常工作、则表明您已将问题与新板隔离。

    请告诉我此交换的结果。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、

    数字0.7V 应更快点亮"创意灯泡"...

    ESD 二极管放置在相反的位置。

    通信现在开始了。

    谢谢!