This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:如何计算 pdf 示例的匝数

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639076/uc3842-how-to-calculate-the-number-of-turns-for-the-pdf-example

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件: UCC38C42

 对于 pdf 中的示例、我没有找到一个公式来确定 初级和次级绕组中分别从1.5mH 和15uH 初级和次级电感器开始的匝数。

作为变压器、我想使用 EE30。 请向我展示用于确定匝数的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博格丹

    在此感谢您关注 TI。

    匝数比和电感的计算方法见第23和24页的第9.2.2.2和9.2.2.3节。

    或者、您也可以使用 Webench 从此处的产品文件夹中计算您的设计:

    此外、您还可以考虑此器件的最新版本 ucc38c42。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对匝数感兴趣、而不是转换比感兴趣。如果可以在转换比中找到它、我对公式感兴趣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博格丹
    最好的资源是: www.ti.com/.../slup132.pdf
    此致、
    John