This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪款转换器?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, PMP20550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638593/which-converter

主题中讨论的其他器件:PMP20550TPS82150

我需要一个直流/直流转换 器、在大约100mA 时将7.5vDC 转换为5V、在大约20mA 时将大约15-0-15V。 这两个电源必须完全相互隔离。 有人可以推荐一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好、感谢您发帖。

    以下是2个选项。

    首先、TI 拥有许多隔离式模块、但 输入电压范围为4.5-5.5或10.8-13.2V。

    没有在7.5V 输入电压下工作的模块。

    使用降压转换器将7.5V 降至5V、然后查看隔离式模块。 1.1W 负载,300mA

    用于 7.5V 输入电压至5V 输出电压、1A 的 TPS82150。

    DCH010505S 隔离式输入电压至输出电压为5V。 0.5W

    DCPA10512D 、适用于5V 至+-15V 隔离式、 0.6W

    第二个选项:
    此参考设计接近您的需求。
    它实现了隔离式5/12V、电流为200/100mA

    PMP20550是一种使用 SEPIC 生成3个电源轨的简单设计、其中2个电源轨与输入电源隔离。 此设计完全采用通过汽车认证的 IC 和磁性元件进行设计。 PMP20550参考设计采用可选组件设计、允许用户根据需要调节输出电压精度。

    这是一种分立式设计。

    欢迎您发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 当输出电压具有最小值和最大值时、如何将其设置为所需的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您参考模块 Tim、这些模块具有固定的转换比。
    这意味着如果您的输入为5V、则输出将为5V。
    Vout 跟随 Vin、因此如果 Vin 降至4.5V、Vout 将趋向于4.5V。
    模块不可调节。

    对于 PMP20550设计、Vout2 Vout3由隔离式电源轨的变压器匝数比和占空比设置。
    Vout1输出由 FB 引脚和 R5 R6电阻分压器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否只检查一点:使用 TPS82150、输入电压可以在3V 至17V 之间变化、输出电压保持在5V? 或者、您是否必须使用电阻器设置它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!
    TPS82150是一款降压同步降压器件。
    它将从3-17V 的任何电压降压。

    从器件的数据表中:
    第8页。
    TPS82150通过进入100%占空比模式提供低输入至输出电压差动。 在此模式下、
    高侧 MOSFET 开关持续导通。 这在电池供电的应用中特别有用
    通过充分利用整个电池电压范围来实现最长的运行时间。 最小输入
    用于维持最小输出电压的电压可通过以下方程式进行计算:
    VIN (min)= VOUT (min)+ IOUT * RDP

    因此、您的输入可以降至上面的公式。

    要从3V 输入电压创建5V 电压、您需要升压模式。
    TI 确实制造出可满足需求的降压/升压 IC。
    TPS630701 -宽输入电压(2V-16V)降压/升压转换器可以在此处工作。
    www.ti.com/.../tps63070

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ed

    我只需要7.4V 电池提供5V 电压、因此除了几乎完全放电时、它的电压不会下降太低