This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:Cinx & amp;WEBENCH 上的 Coutx 原理图

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651273/tps55340-q1-cinx-coutx-on-webench-schematic

器件型号:TPS55340-Q1

尊敬的先生。

我尝试将 WEBENCH 用于 TPS55340-Q1。

输入完成后、创建了原理图。

在上观察到 Cinx 和 Coutx、但数据表中没有详细说明。

请说明  这些电容器 Cinx 和 Coutx 的目的。

我期待您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是滤除输入电流纹波。 由于输入侧有一个电感器、因此 Cin 值可能很小。 它的选择并不重要。

    COUT 用于输出电压纹波要求。 请检查已连接的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen-San。  

    感谢您的回复和教义。  

    在数据表中、C1和 C6未组装。  

    另一方面、100nF (高 ESR)和1uF (低 ESR)组装在上

    WEBENCH 创建了原理图。  

    我想知道、这2个电容器有一种特殊的目标。  

    很抱歉再次询问您。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cinx=100nF 和 Coutx=1uF 用于高频噪声滤波。 如果输出功率不大且没有 EMI 要求、则不需要这两个电容器。 如果您想将它们添加到 PCB 布局中、建议您将它们放置在非常靠近 IC 的位置、以使它们更有效。