This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694003器件中的串电压读数存在问题

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639292/bq76940-issue-with-string-voltage-reading-in-bq7694003-device

器件型号:BQ76940

尊敬的先生:

我的一位客户将 BQ7694003器件用于 BMS、如果他们直接在电池上使用万用表进行测量、则没有问题、他们能够查看实际电压、同时测量 BQ7694003器件的 o/p 电压-他们随机面临问题、 假设所有灯串电压为3.8V–他们在一个灯串中看到的电压为2.5V–1.3V 的差值将添加到顶部灯串和底部灯串中、并且他们看到这些灯串中的电压为4.4V。

期待您的意见、这里的检查清单是什么

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我不完全理解。  有3种可能:

    1. 如果它们正在进行平衡、并且输入滤波器时间常数较大、则当测量序列在稳定时间平衡后开始时、每个组中的底部电池可以稳定。 请参阅应用报告 slua775的图6。  1k RC 输入电阻对于 bq76940是正常的、但 EVM 上使用的1uF CC 在平衡时可能会显示电压伪影。  可能需要较小的 CC。
    2. 如果电路和 bq76940组边界处的电池(电池5-6、电池10-11)之间存在较大的共模路径电阻、并且该器件正在进行平衡、则平衡电流将影响另一组中的电压。  请参阅应用报告 slua749的第4节图8
    3. 某些 IC 引脚缺少电源、但这通常会导致电压低于较高的电压。

    一些检查建议:

    1. 检查原理图以确保实现了 RF 和 CF 滤波器
    2. 检查所有引脚上的焊料是否良好
    3. 检查电路板与电池之间是否存在低阻抗连接。  
    4. 检查工作模式并在不平衡的情况下进行测试。  电压应在不平衡的情况下更稳定。  查看是否可以在不进行平衡的情况下发现问题。
    5. 检查 CRC 是否已验证、以及 MCU 是否未将不良数据传递到电压过程。 确保为电池电压使用正确的字节。  
    6. 如果出现 CRC 错误、请检查 I2C 总线。