This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:X 电容放电功能

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256304, UCC28633, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651518/ucc256301-x-cap-discharge-function

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256304UCC28633UCC28630

您好!

我的客户正在寻找 X-CAP 放电控制器。 我了解一些交流/直流控制器具有此功能、例如 UCC256301。

是否有任何控制器只能使用 X 电容器放电功能?

谢谢、此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro-San、您好!

    UCC256301和 UCC256304是具有集成式 X 电容器放电功能的 LLC 控制器。 UCC28630和 UCC28633是具有集成式 X-CAP 放电功能的反激式控制器。 但是、不提供分立式专用 X 电容器放电 IC。

    此致、
    本·洛夫