This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:LP2951_N

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639115/lp2951-n-lp2951_n

器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件:LP2951

大家好

我需要以下查询的答案。

我将 LP2951可调 LDO 用于振荡器电路、其电 流消耗为10mA 至15mA。 我在 LDO 输出端使用了0.47uF 钽电容器、是否需要使用与钽串联的低欧姆电阻器? 在本例中、LDO 的输出阻抗是多少?

此致

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    请注意、该器件的最小输出电容器为1uF。

    只要电容器的 ESR 落在图30所示的稳定区域内、就不需要额外的电阻器。

    非常尊重、

    Ryan