This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:数据编码规则

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649183/lm3478-the-rule-of-datecode

器件型号:LM3478

您好、先生、

您帮助告诉我   数据编码的规则是什么? 您已向我提供以下链接、但它与我在 IC LM347x 上看到的数据通信代码不匹配

http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF

或者、您能否告诉我们每个数据代码意味着什么以及组装地点?

 71C1.
7369
74VN

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要将其转发给我们的产品工程师。 这三条线路是印在同一个 IC 上、还是来自三个 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    生产日期代码的编码因 IC 而异。 您能否拍摄上述生产日期代码的照片、以便我们确保拥有完整且正确的生产日期代码? 谢谢。

    此致、

    Jiyuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    是的、它们是三种不同的 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiyuan、

    我会尽快提供它、但它与我提到的数据编码无关、而是与 IC 的数据编码规则有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的图片、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    对于您所附的图片、第二行"S14B"是 LM3478MM/MMX 的产品 ID、最上面一行是 D/C

    此产品的特定 D/C 规则是:第一个字符代表装配年份、第二个字符代表装配月份、最后两个数字代表内部批次编码。 这不是一条通用规则、因此您最好是咨询 TI 当地代表。 以确保正确。