This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560的 Eco-Mode 阈值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650812/tps54560-the-eco-mode-threshold-of-tps54560

器件型号:TPS54560

你(们)好

我认为以下 I (DCM)是从 PWM 到 DCM 或从 DCM 到 PWM 的阈值。
这种理解是否正确?
或者它们是否分别具有不同的阈值?
 I (DCM)=((Vout / Vin)*(Vin - Vout)/(FSW * Lout))/ 2.

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不一定是 TPS54560。 DCM 至 CCM 阈值是负载电流等于开关电流峰峰值的一半的地方。 脉冲跳跃阈值是 COMP 引脚电压处于其最小钳位值的位置。 有关详细信息、请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slva388
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让 我 来确认一下、以防万一。
    我的以下理解是否正确?

     CCM 至 DCM 的阈值:I (DCM)
     DCM 至 CCM 的阈值:开关电流峰峰值的一半
     进入脉冲跳跃 Eco-Mode 的阈值:峰值开关电流等于600mV 的标称 COMP 电压

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我理解它的方式。  我根据中引用的 IC 编写了该应用手册 、据我所知、TPS54560具有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是否有计算  峰值开关电流的公式可与600mV 标称 COMP 电压相当?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您阅读了应用手册、您会发现很难准确预测。 它可能是+/- 30%左右、具体取决于实际应用。